990-5783L-006

Montaje de los soportes de anclaje posteriores

PELIGRO
peligro de inclinación
Se deben instalar todos los soportes de anclaje frontales y posteriores.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
Mientras se hacen los orificios de anclaje, mantenga cubierto el sistema SAI para evitar la entrada de polvo u otras partículas conductoras en el sistema.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Use el soporte de anclaje posterior instalado en la parte posterior del palé del armario de E/S. Utilice pernos M8 para fijar las dos placas del kit de instalación 0H-9101 al soporte de anclaje posterior del armario de E/S. Tenga en cuenta la dirección de las placas.
  2. Coloque los soportes de anclaje posteriores del armario de E/S y los armarios de alimentación en la zona de instalación final.
  3. Interconecte los soportes de anclaje posteriores usando los tornillos y pernos suministrados.
  4. Marque la posición de los orificios.
  5. Taladre los orificios de anclaje de acuerdo con los requisitos nacionales y locales.
  6. Monte en el suelo los soportes de anclaje posteriores. Los pernos no se suministran.
  7. Use un nivel de burbuja para asegurarse de que los soportes de anclaje posterior estén nivelados. Si es necesario, use las cuñas de nivelación que se proporcionan.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?