990-5783L-006

Conexiones de cables de señal a armarios de baterías clásicas (placas 0P6547, 0P6549, 0P6552)

NOTA: La ilustración siguiente muestra un sistema con cuatro bancos de baterías, con un armario de baterías clásicas en cada uno de ellos. Conecte los cables de señal de acuerdo con el número de armarios de baterías clásicas que tenga su instalación.

Si el banco de baterías se compone de dos armarios de baterías clásicas, conecte los cables de señal entre los dos armarios de baterías clásicas en un banco de baterías como se muestra.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?