990-5783L-006

Conexión de la sincronización externa

La tensión máxima para la sincronización externa es igual al rango de tensión de entrada indicado en las especificaciones. Los cables non-Class 2/non-SELV para la sincronización externa deben ser de tipo con cubierta y tener una capacidad nominal de 600 VCA.

  1. Pase los cables de sincronización externa a través de la parte superior o inferior del armario de E/S hasta 0P6549, como se muestra en Preparación para los cables de señal externos.
  2. Conecte las tres fases al bloque de terminales:
    NOTA: Las fases de la fuente de sincronización se deben proteger mediante un fusible de 0,5 A como máximo.
    NOTA: No conecte el bloque de terminales a la placa. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará los cables de señal durante el servicio de ensamblaje.
    1. Conecte L1 a J5611 en 0P6549.
    2. Conecte L2 a J5612 en 0P6549.
    3. Conecte L3 a J5613 en 0P6549.

Conexiones de cables de señal para sincronización básica de SAI a una fuente de tensión fija (placas 0P6548, 0P6549)

Conexiones de cables de señal para sincronización de SAI doble con diagrama maestro de sincronización flotante (placas 0P6548, 0P6549)

Conexiones de cables de señal para diagrama maestro de sincronización fija en paralelo (placas 0P6548, 0P6549)

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?