990-5783L-006

Conexión de los cables Modbus

NOTA: El kit de instalación 0H-9101 incluye terminadores para conexiones Modbus.

Vista frontal del armario de E/S en sistemas con entrada de cables por la parte superior

Vista frontal del armario de E/S en sistemas con entrada de cables por la parte inferior

  1. Pase los cables como se muestra en las ilustraciones.
  2. Conecte los cables Modbus. Utilice una conexión de 2 o de 4 cables. Blinde los cables como se muestra.
    NOTA: Las conexiones Modbus requieren el uso de cables blindados. La conexión del blindaje con la tierra debe ser tan corta como sea posible (preferiblemente, inferior a 1 cm). Todos los cables de señal Modbus deberán ser de doble aislamiento/cubierta y tener una capacidad nominal mínima de 30 VCC.

    Conexión de 2 conductores con un SAI

    Ejemplo: Conexión de 2 conductores con dos SAI

    Ejemplo: Conexión de 4 conductores con un SAI

    Ejemplo: Conexión de 4 conductores con dos SAI

  3. Coloque los interruptores DIP Modbus según lo requiera la instalación.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?