990-5783L-006

Colocación de los cables PBUS entre las unidades SAI en paralelo

NOTA: No conecte los cables PBUS. Un técnico de mantenimiento de Schneider Electric conectará los cables PBUS durante el servicio de ensamblaje.

Sistemas con entrada de cables por la parte superior

Sistemas con entrada de cables por la parte inferior

  1. Pase los cables PBUS del kit de instalación 0H–0889 a través de la parte superior o la parte inferior del armario de E/S según lo indicado a continuación.
    NOTA: Los cables PBUS 1 son blancos y los PBUS 2 son rojos.
    NOTA: La longitud total de los cables PBUS no debe ser superior a 60 metros.

    Ejemplo de sistema con tres SAI en paralelo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?