990-5783L-006

Especificaciones del par de apriete

ADVERTENCIA
Riesgo de descarga eléctrica
Todas las conexiones eléctricas deben apretarse según esta tabla.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.

Tamaño del perno

Par de apriete

M6

5 Nm

M8

17,5 Nm

M10

30 Nm

M12

50 Nm

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?