990-5783L-006

Ubicación de los armarios

PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
No pise la parte superior de los armarios.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
NOTA: Los armarios se deben llevar a la zona de instalación final de uno en uno y no se pueden mover después de haberse interconectado.
PELIGRO
peligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctrico
A cada lado del armario de E/S debe haber un mínimo de un armario de alimentación y un máximo de cuatro.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
  1. Coloque la tapa 0M-98993 del kit de instalación en el armario de alimentación que está más a la derecha.
  2. Coloque la tapa de interconexión 0M-82316 del kit de instalación en el armario de alimentación que está más a la izquierda.
  3. Retire los paneles laterales del armario de E/S y colóquelos en el lado izquierdo del armario de alimentación más a la izquierda y en el lado derecho del armario de alimentación más a la derecha.
    ADVERTENCIA
    Peligro de descarga de arco eléctrico
    • No realice modificaciones mecánicas al producto (como retirar piezas del armario o hacer orificios) que no se describan en el manual de instalación.
    • Mueva e instale los paneles laterales indicados en todos los tipos de instalación (incluidas las instalaciones en paralelo sin espacio entre los bastidores o en instalaciones en las que el armario de alimentación más a la derecha o el armario de alimentación más a la izquierda estén colocados contra una pared).
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
  4. Retire y elimine el soporte de transporte indicado del lado izquierdo del armario de E/S.
  5. Retire y elimine el soporte de transporte indicado del lado derecho del armario de E/S.
  6. Retire y elimine el soporte de transporte indicado del lado derecho del armario de E/S.
  7. Retire las dos placas metálicas indicadas del armario de E/S.
  8. Empuje el armario de E/S hasta la posición correcta contra el soporte de anclaje posterior; el armario se conectará con las salientes cónicas del soporte de anclaje posterior.
  9. Fije el armario al soporte de anclaje posterior con los dos pernos de anclaje del kit de instalación. Aplique un par de apriete de 50 Nm.
  10. Empuje los armarios de alimentación uno a uno hasta la posición correcta contra los soportes de anclaje posteriores; los armarios se conectarán con las salientes cónicas de los soportes.
    ATENCIÓN
    riesgo de daños en el equipo
    Al empujar el armario de alimentación para colocarlo en su posición final, empújelo por la estructura para evitar que se dañen los cables de señal.
    Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
  11. Fije los armarios a los soportes de anclaje posteriores ajustando los pernos de la parte frontal de los armarios. Aplique un par de apriete de 50 Nm.
  12. Baje las dos patas frontales de todos los armarios hasta que toquen el suelo; use un nivel de burbuja para asegurarse de que los armarios estén nivelados. Si es necesario, use las cuñas de nivelación que se proporcionan.
  13. Instale los soportes de acoplamiento superior en la parte superior de los armarios y fíjelos con los tornillos que se proporcionan.

    Vista frontal del armario de E/S y de los dos armarios de alimentación

  14. Retire las tres placas indicadas del lado izquierdo del armario de E/S.
  15. Retire las dos placas indicadas del lado izquierdo del armario de E/S.
  16. Coloque los tornillos M6 del kit de instalación de derecha a izquierda en las cuatro posiciones marcadas entre el armario de E/S y el de alimentación situado a la izquierda del armario de E/S.

    Del armario de alimentación a la izquierda del armario de E/S al armario de E/S

  17. Coloque los tornillos M6 del kit de instalación de derecha a izquierda para acoplar los armarios:
    • en las cinco posiciones marcadas entre los armarios de alimentación.

    • en las cuatro posiciones marcadas entre el armario de E/S y el armario de alimentación situado a la derecha del de E/S.

    De un armario de alimentación a otro

    Del armario de alimentación a la derecha del armario de E/S al armario de E/S

  18. Compruebe que el armario de alimentación situado más a la derecha y el armario de alimentación situado más a la izquierda del armario de E/S tienen las cubiertas (0M-98993 y 0M-82316) y los paneles laterales instalados antes de continuar.

    1500 kW de E/S con un número de armarios de alimentación máximo

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?