990-5783L-006

Instalación del kit de alimentación con suministro de red simple principal 0H-9161

NOTA: Este procedimiento solo se aplica a sistemas de alimentación con suministro de red simple principal.
  1. Instale el kit de alimentación con suministro de red simple principal 0H-9161 entre las barras colectoras de derivación y entrada. Conecte L1 a L1, L2 a L2 y L3 a L3.
    NOTA: Hacen falta dos barras colectoras para cada conexión.

    Vista frontal del armario de E/S

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?