Desmantelamiento o traslado del SAI a una nueva ubicación
- Apague completamente el SAI: siga las instrucciones del manual de usuario del SAI.
- Bloquee y etiquete todos los dispositivos de desconexión de la aparamenta eléctrica en posición OFF (abiertos).
- Bloquee y etiquete todos los dispositivos de desconexión de batería de la aparamenta eléctrica/solución de batería en posición OFF (abierto).
- Abra la puerta frontal del SAI.
- Si está presente, bloquee y etiquete el dispositivo de desconexión de retroalimentación BF2 en la posición OFF (abierta).
- Abra la puerta frontal del armario de E/S y los armarios de alimentación.
- Quite las dos placas metálicas indicadas del armario de E/S.
- Mida y verifique la ausencia de tensión en cada barra
colectora de entrada/derivación/salida/CC antes de continuar.
PELIGROPeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoMida y verifique la ausencia de tensión en cada barra colectora de entrada/derivación/salida/CC antes de continuar.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte. - Desconecte y retire todos los cables de alimentación del armario de E/S. Para obtener más información, consulte Conexión de los cables de alimentación en un sistema de 380 V, 400 V, 415 V y 440 V o Conexión de los cables de alimentación en un sistema de 480 V.
- Desconecte y retire todos los cables de señal del armario de E/S. Para obtener más información, consulte Cables de señal.
- Póngase en contacto con Schneider Electric para retirar las barras colectoras de interconexión entre los armarios. Las barras colectoras de interconexión solo las debe quitar un técnico de mantenimiento certificado o un partner de servicio autorizado de Schneider Electric.
- Retire los soportes de anclaje frontal sísmico de los armarios. Guárdelos para colocarlos más tarde. Para obtener más información, consulte Montaje de los soportes de anclaje frontales.
- Quite las monturas de acoplamiento superior y los tornillos de interconexión de los armarios. Libere los armarios de los soportes de anclaje posteriores aflojando los pernos de la parte frontal de los armarios. Para obtener más información, consulte Ubicación de los armarios.
- Vuelva a instalar en los armarios todas las placas y cubiertas que se habían quitado. Para obtener más información, consulte Ensamblaje mecánico final del armario de E/S y Ensamblaje mecánico final de los armarios de alimentación.
- Cierre y bloquee la puerta frontal de los armarios.
- Eleve las patas de los armarios hasta que las ruedas estén completamente en contacto con el suelo.
- Ahora puede mover cada armario sobre las ruedas.
ADVERTENCIAPELIGRO de vuelco- Las ruedas del armario están destinadas exclusivamente al transporte sobre superficies planas, lisas, duras y horizontales.
- Las ruedas del armario están pensadas para el transporte en distancias cortas (es decir, dentro del mismo edificio).
- Muévase despacio y preste mucha atención a las condiciones del suelo y al equilibrio del armario.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Elimine del suelo los soportes de anclaje posteriores. Guárdelos para colocarlos más tarde. Para obtener más información, consulte Montaje de los soportes de anclaje posteriores.
- Para el transporte en distancias más largas o en
condiciones no aptas para las ruedas del armario:
ADVERTENCIAPELIGRO de vuelcoPara el transporte en distancias más largas o en condiciones no aptas para las ruedas del SAI, asegúrese de lo siguiente:- el personal encargado del transporte tiene los conocimientos necesarios y ha recibido la formación adecuada;
- utilice las herramientas pertinentes para levantar y transportar el armario de forma segura;
- proteja el producto contra daños utilizando la protección correcta (como envoltorios o embalajes).
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.
ADVERTENCIAArmario con el centro de gravedad en la parte superiorEl centro de gravedad del armario se encuentra en la parte superior. Tome las precauciones adecuadas durante la manipulación y preparación para el transporte o envío.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo.Requisitos de transporte:
-
Monte el armario en posición vertical en el centro de un palé adecuado. El palé debe tener capacidad para soportar el peso del armario. El armario de E/S pesa 876 kg (1931 lbs). El armario de alimentación pesa 540 kg (1190 lbs).
-
Utilice medios de fijación adecuados para montar el armario en el palé.
PELIGROPELIGRO de vuelco- El armario debe fijarse correctamente justo después de colocarlo en el palé.
- Los mecanismos de fijación deben ser lo suficientemente resistentes como para soportar vibraciones y golpes durante la carga, el transporte y la descarga.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ADVERTENCIAComportamiento imprevisto del equipoNo levante el armario con una carretilla elevadora/transpaleta directamente sobre el bastidor, ya que podría doblar o dañar el bastidor.Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños en el equipo. - Siga uno de estos procedimientos:
- Desmantelar los armarios O
- Trasladar el armario de E/S o el armario de alimentación a una nueva ubicación para instalarlo.
- Solo para instalar el SAI en una ubicación nueva: Siga el manual de instalación para instalar el armario de
E/S y los armarios de alimentación en la nueva ubicación.
Consulte Procedimiento de instalación para obtener información
general de la instalación. La puesta en marcha solo debe realizarla
Schneider Electric.
PELIGROPeligro de descarga eléctrica, explosión o descarga de arco eléctricoLa puesta en marcha solo debe realizarla Schneider Electric.Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.