990-5783L-006

Comunicación externa

Se admiten las siguientes interfaces:

  1. Dos ranuras inteligentes para tarjetas de administración de red opcionales (AP9630, AP9631 o AP9635CH).

    NOTA: Si el contacto seco de entrada AP9810 está conectado a AP9631 o AP9635CH, la longitud total de los cables para el equipo conectado no debe ser superior a 30 metros. Use la placa para blindaje.
  2. Modbus y configuración con micro interruptores DIP de Modbus

  3. Red/Ethernet.

Vista frontal del armario de E/S

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?