990-5783L-006

Montaje de los soportes de anclaje frontales

  1. Fije los soportes de anclaje frontales a la parte frontal de los armarios usando los pernos proporcionados.
  2. Fije los soportes de anclaje frontales al suelo.
    NOTA: Los pernos de anclaje al suelo no se suministran con el producto.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?