990-5452L-032

เข้าใช้งานหน้าจอที่มีการป้องกันด้วยรหัสผ่าน

  1. เมื่อได้รับข้อความให้ป้อนรหัสผ่าน ให้เลือกชื่อผู้ใช้ของคุณ
  2. พิมพ์รหัส PIN สำหรับชื่อผู้ใช้ของคุณ
    หมายเหตูู: รหัส PIN ตามค่าเริ่มต้นคือ 1234
  3. เปลี่ยนรหัสผ่าน โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ เปลี่ยนรหัสผ่านของผู้ใช้
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?