990-5452N-032

ปิดการทำงานของระบบเป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อปิดการทำงานของระบบหลัก ระบบขนานเป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟ LED แสดงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องเป็นสีเขียวเท่านั้น
  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการควบคุม > วิซาร์ดปิดระบบ เลือกสิ้นสุดการปิดเครื่องในเพื่อปิดการทำงาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นกระบวนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนวิซาร์ดการปิดเครื่อง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
  2. เปิด UOB
  3. เปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ (ถ้ามี)
  4. เปิด UIB
  5. ทำซ้ำขั้นตอนที่ 1 ถึง 4 บน Galaxy VX แต่ละตัวในระบบขนาน
  6. เปิด SIB (ถ้ามี)
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.