990-5452N-032

ภาพรวมของอินเทอร์เฟส UPS

แบบจำลองการแสดงผล 1

จอแสดงผลรุ่นที่ 2

  1. จอแสดงผล*

  2. สถานะไฟ LED

  3. แผนภาพจำลอง

  4. ปุ่ม เปิดตัวแปลงสัญญาณ (Inverter)

  5. ปุ่ม ปิดตัวแปลงสัญญาณ (Inverter)

  6. พอร์ต USB เพื่อส่งออกรายการบันทึก (log file)

  7. แสดงปุ่มรีบูต

  8. ไฟ LED สำหรับการเชื่อมต่อเครือข่าย:

    • ไฟสีเขียวสว่างคงที่: ระบบมีการตั้งค่า TCP/IP ที่ถูกต้อง

      ดูที่ กำหนดค่าเครือข่าย

    • ไฟสีเขียวกะพริบ: ระบบมีการตั้งค่า TCP/IP ที่ไม่ถูกต้อง

    • ไฟสีส้มสว่างคงที่: จอแสดงผลไม่ทำงาน ติดต่อ Schneider Electric

    • ไฟสีส้มกะพริบ: ระบบกำลังดำเนินการตามคำร้อง BOOTP

      ดูที่ กำหนดค่าเครือข่าย

    • ไฟสีเขียวและสีส้มกะพริบสลับกัน: หากไฟเอลอีดีมีการกะพริบสลับกันอย่างช้าๆ แสดงว่า ระบบกำลังอยู่ในขั้นตอนส่งคำขอ DHCP

      ดูที่ กำหนดค่าเครือข่าย

      หากไฟเอลอีดีมีการกะพริบสลับกันอย่างเร็ว แสดงว่า กำลังเริ่มต้นใช้งานระบบ

    • ปิด: จอแสดงผลไม่ได้รับไฟอินพุตหรือจอแสดงผลไม่ทำงาน

  9. ไฟ LED สำหรับแสดงประเภทการเชื่อมต่อเครือข่าย:

    • ไฟสีเขียวสว่างคงที่: มีการเชื่อมต่อระบบเข้าไปยังเครือข่ายซึ่งทำงานภายใต้ความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

    • ไฟสีเขียวกะพริบ: ระบบกำลังรับหรือถ่ายโอนชุดข้อมูลภายใต้ความเร็ว 10 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

    • ไฟสีส้มสว่างคงที่: มีการเชื่อมต่อระบบเข้าไปยังเครือข่ายซึ่งทำงานภายใต้ความเร็ว 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

    • ไฟสีส้มกะพริบ: ระบบกำลังรับหรือถ่ายโอนชุดข้อมูลภายใต้ความเร็ว 100 เมกะบิตต่อวินาที (Mbps)

    • ปิด: มีหนึ่งในสภาวะดังต่อไปนี้: จอแสดงผลไม่ได้รับไฟอินพุต สายเคเบิลซึ่งเชื่อมต่อระบบเข้าไปยังเครือข่ายถูกตัดการเชื่อมต่อ อุปกรณ์ซึ่งเชื่อมต่อระบบเข้าไปยังเครือข่ายปิดอยู่ หรือจอแสดงผลไม่ทำงาน ตรวจสอบการเชื่อมต่อและหากไฟ LED ยังคงดับ ให้ติดต่อกับ Schneider Electric

  10. สงวนไว้สำหรับการบริการ

ภาพรวมของแผนภาพจำลอง

แผนภาพจำลองแสดงการไหลของพลังงานผ่านระบบ UPS และสถานะของฟังก์ชันหลัก

ไฟเอลอีดีแต่ละดวงสามารถมีสถานะหนึ่งในสามสถานะดังนี้:

สีเขียว

มีการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องอยู่และทำงานปกติ

แดง

ฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องทำงานไม่ปกติ

ปิด

ไม่มีการใช้งานฟังก์ชันที่เกี่ยวข้อง

ภาพรวม LED สถานะ

ไฟ LED แสดงสถานะที่ติดอยู่ข้างจอแสดงผลจะแสดงสถานะปัจจุบันของระบบ UPS:

แบบจำลองการแสดงผล 1 – สัญลักษณ์ LED จอแสดงผลรุ่น 2 – สัญลักษณ์ LED สี LED คำอธิบาย LED
สีเขียว
  • ไฟ LED สีเขียวติด: โหลดมีการป้องกัน

  • ไฟ LED สีเขียว + ไฟ LED สีส้มติด: โหลดมีการป้องกัน แต่ระบบรายงานการแจ้งเตือนที่ระดับคำเตือน

  • ไฟ LED สีส้ม + ไฟ LED สีแดงติด: โหลดไม่มีการป้องกัน และระบบรายงานการแจ้งเตือนที่ระดับคำเตือน และการแจ้งเตือนที่ระดับสำคัญมาก

  • สีแดงติด: โหลดไม่มีการป้องกัน และระบบรายงานการแจ้งเตือนที่ระดับสำคัญมาก

สีเหลือง
แดง

แสดงสัญลักษณ์

สัญลักษณ์

คำอธิบาย

ปุ่มหน้าหลักที่ล็อกไว้จะปรากฏขึ้น เมื่อมีการล็อกระบบโดยการป้องกันด้วยรหัสผ่าน แตะที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้าหลักของจอแสดงผล

ปุ่มหน้าหลักที่ถูกปลดล็อกแล้วจะปรากฏขึ้น เมื่อมีการปลดล็อกระบบโดยใช้รหัสผ่าน แตะที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้าหลักของจอแสดงผล

แตะที่ปุ่ม ตกลง เพื่อยืนยันตัวเลือกของคุณและออกจากหน้าจอปัจจุบัน

แตะที่ปุ่ม ESC เพื่อยกเลิกการเปลี่ยนแปลงของคุณ และออกจากหน้าจอปัจจุบัน

แตะที่ปุ่มตัวกรอง เพื่อตั้งค่าตัวกรองสำหรับรายการบันทึกของคุณ

แตะที่ปุ่มถังขยะเพื่อล้างรายการบันทึก

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.