990-5452N-032

เริ่มใช้งานระบบขนานจากการทำงานซ่อมบำรุงแบบบายพาส

ใช้ขั้นตอนนี้ในการเริ่มระบบขนานจากการทำงานบายพาสการบำรุงรักษาโดยมีโหลดที่จ่ายผ่าน MBB และอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่ออื่นๆ ทั้งหมดเปิดอยู่

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟ LED แสดงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องเป็นสีเขียวเท่านั้น
  1. ปิด UIB
    ซึ่งจะเป็นการเปิดสวิตช์จอแสดงผลสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งานหลังผ่านไปประมาณ 30 วินาที
  2. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการควบคุม > วิซาร์ดเริ่มระบบ เลือก เปิดจากบายพาสเพื่อการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการเริ่มใช้งานโดยทั่วไป ปฏิบัติตามขั้นตอนของวิซาร์ดเริ่มระบบ ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณทุกครั้ง
  3. ปิด SSIB
  4. ปิด Backfeed Protection Switch (BF2) (หากมีแสดงไว้) หากเปิดอยู่
  5. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ในโซลูชันแบตเตอรี่เฉพาะของคุณ
  6. เตรียมเริ่มการย้ายไปยังบายพาสสถิตย์โดยการกดที่ปุ่ม ถ่ายโอนโหลดไปยังบายพาสคงที่ บนอินเตอร์เฟสของหน้าจอ

    ในระบบที่มีกุญแจล็อก จะสามารถปลดล็อกกุญแจนั้นโดยระบบปลดล็อกกุญแจ Solenoid

    หากระบบ UPS ไม่มีการย้ายไปยังบายพาสสถิตย์ที่ขอ ให้ไปที่ สถานะ > การแจ้งเตือนที่ทำงานเพื่อดูว่า มีการแจ้งเตือนที่ทำงานที่ป้องกันระบบ UPS ไม่ให้มีการถ่ายโอนไปเป็นสแตติกบายพาสหรือไม่

  7. ปิด UOB
  8. ทำซ้ำขั้นตอน 1 ถึง 7 สำหรับ UPS ที่เหลือในระบบขนานก่อนดำเนินการต่อ
  9. ในระบบที่มี kirk-key ให้เสียบกุญแจจากชุดปลดล็อกกุญแจโซลินอยด์เข้าไปในตัวล็อกบน SIB แล้วหมุนเพื่อปลดล็อก
  10. ปิด SIB
  11. เปิด MBB
    ระบบจะถ่ายโอนกลับไปยังการทำงานปกติโดยอัตโนมัติ
  12. ในระบบที่มีกุญแจแบบ kirk-key ให้หมุนกุญแจในล็อคของ MBB เพื่อล็อคให้เปิด
    จะเป็นการปลดล็อกกุญแจ
  13. ในระบบที่มีกุญแจล็อก ให้สอดกุญแจเข้าไปที่ล็อกจากระบบปลดล็อกกุญแจ Solenoid และหมุนเพื่อเก็บกุญแจ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.