990-5452N-032

เริ่มต้นใช้งานและเพิ่ม UPS เข้าไปในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเริ่มต้นใช้งาน UPS และเพิ่มเข้าในระบบขนานที่กำลังใช้งานอยู่

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟ LED แสดงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องเป็นสีเขียวเท่านั้น
  1. ปิด UIB
    ซึ่งจะเป็นการเปิดสวิตช์จอแสดงผลสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งานหลังผ่านไปประมาณ 30 วินาที
  2. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการควบคุม > วิซาร์ดเริ่มระบบ เลือก เริ่มต้นใช้งาน UPS เข้าสู่ระบบขนาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฎบนหน้าจอ
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการเริ่มใช้งานโดยทั่วไป ปฏิบัติตามขั้นตอนของวิซาร์ดเริ่มระบบ ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณทุกครั้ง
  3. ปิด SSIB
  4. ปิด Backfeed Protection Switch (BF2) (หากมีแสดงไว้) หากเปิดอยู่
  5. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ในโซลูชันแบตเตอรี่เฉพาะของคุณ
  6. ปิด UOB
  7. เปิดใช้ตัวแปลงสัญญาณโดยแตะที่ปุ่ม เปิด ตัวแปลงสัญญาณที่อยู่ด้านหน้า UPS
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.