990-5452N-032

เชื่อมต่อระยะไกลกับจอแสดงผลบายพาสระบบ 10 นิ้ว

  1. ใน Internet Explorer 10 หรือใหม่กว่า ให้พิมพ์ที่อยู่ IP ของจอแสดงผล หากคุณต้องการปิดการใช้งานคุณสมบัตินี้ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าที่อยู่ IP ของจอแสดงผลเว้นว่างไว้
  2. ปฏิบัติตามคำแนะนำการติดตั้ง Active X หากมีการร้องขอ
  3. เลือกแท็บ Monitoring (การตรวจสอบ) จากนั้นเลือก Web Gate > New Window (หน้าต่างใหม่) ในบานหน้าต่างด้านซ้าย
    ขณะนี้ คุณมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลสถานะและบันทึกของระบบขนานแล้ว
  4. เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณ โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณเปลี่ยนรหัสผ่านก่อนที่จะใช้คุณสมบัติการทำงานจากระยะไกลเพื่อความปลอดภัยของการเชื่อมต่อ ขอแนะนำให้เปลี่ยนรหัสผ่านเป็นประจำ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.