990-5452N-032

รายการบันทึก

บันทึกมี 2 ประเภทดังนี้:

  • บันทึก NMC: ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับจอแสดงและกิจกรรมเครือข่าย

  • รายการบันทึก UPS: ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะของระบบและโหมดการทำงาน

ดูรายการบันทึก NMC

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกบันทึก > บันทึก NMC
  2. คุณสามารถดูรายการเหตุการณ์ได้โดยใช้ลูกศร
  3. ขณะนี้ คุณสามารถดำเนินงานดังต่อไปนี้จากรายการบันทึกเหตุการณ์:
    1. แตะที่ปุ่มตัวกรอง เพื่อกรองเหตุการณ์ สามารถใช้การตั้งค่าตัวกรองที่แตกต่างกัน รวมถึง:

      ตัวกรองสำหรับ เหตุการณ์เกี่ยวกับไฟฟ้า: การสื่อสาร อุปกรณ์ เอาท์พุท อินพุท แบตเตอรี่ โหมดการทำงานของ UPS ระบบขนาน การเตือนความจำ เกียร์สวิตช์  และ/หรือ RFC 1628 MIB

      ตัวกรองสำหรับ เหตุการณ์ของระบบ: การกำหนดค่าแบบหมู่ และ/หรือ ความปลอดภัย

    2. แตะทีปุ่มถังขยะรีไซเคิลเพื่อลบบันทึกประวัติเหตุการณ์และเลือก Yes เพื่อยืนยัน
  4. แตะที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากรายการบันทึก

ดูรายการบันทึก UPS

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกบันทึก > บันทึกของ UPS
  2. ขณะนี้ คุณสามารถดูรายการเหตุการณ์ UPS ได้โดยใช้ลูกศร
  3. คุณสามารถดำเนินงานดังต่อไปนี้จากรายการบันทึก UPS:
    1. แตะที่ปุ่มตัวกรอง เพื่อกรองเหตุการณ์ สามารถใช้การตั้งค่าตัวกรองที่แตกต่างกัน รวมถึง:

      ตัวกรองสำหรับ  เหตุการณ์ทางไฟฟ้า: การสื่อสาร อุปกรณ์ เอาท์พุท อินพุท แบตเตอรี่ โหมดการทำงานของ UPS ระบบขนาน การเตือนความจำ เกียร์สวิตช์  และ/หรือ RFC 1628 MIB

      ตัวกรองสำหรับ เหตุการณ์ของระบบ: การกำหนดค่าแบบหมู่ และ/หรือ ความปลอดภัย

    2. แตะทีปุ่มถังขยะรีไซเคิลเพื่อลบบันทึกประวัติ UPS และเลือก Yes เพื่อยืนยัน
  4. แตะที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากรายการบันทึก

ส่งออกข้อมูลจากรายการบันทึก

รายการบันทึกที่ส่งออกนั้นจะสามารถใช้ได้โดยฝ่ายสนับสนุนลูกค้าจาก Schneider Electric เพื่อการวิเคราะห์เท่านั้น

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกบันทึก > ส่งออกข้อมูล
  2. ใส่อุปกรณ์ USB เข้าในพอร์ต USB (A) ซึ่งอยู่ด้านหน้าของจอแสดง

    จอแสดงผลรุ่น 1

    จอแสดงผลรุ่น 2

  3. แตะที่ปุ่ม เริ่มการส่งออกข้อมูล

    เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์ จะมีการแสดงข้อความดังต่อไปนี้บนหน้อจอ: ข้อมูลส่งออกสำเร็จแล้ว ถอดอุปกรณ์ USB

  4. ถอดอุปกรณ์ USB ออก และแตะที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากหน้าจอ
  5. จะสามารถส่งข้อมูลที่ส่งออกซึ่งอยู่บนอุปกรณ์ USB ไปให้แก่ฝ่ายสนับสนุน Schneider Electric เพื่อทำการวิเคราะห์ได้แล้วในขณะนี้
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.