990-5452L-032

เพิ่มผู้ใช้ใหม่หรือแก้ไขผู้ใช้ที่มีอยู่

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการกำหนดค่า > จอแสดงผล > การรักษาความปลอดภัย
  2. เลือก เพิ่มผู้ใช้ เพื่อเพิ่มผู้ใช้ใหม่ หรือเลือก แก้ไขผู้ใช้ เพื่อแก้ไขผู้ใช้ที่มีอยู่ในระบบ
  3. ในช่อง ชื่อ ให้พิมพ์ชื่อของผู้ใช้ลงไป สิ้นสุดด้วยการกด Enter
  4. ในช่อง Pin พิมพ์เลขรหัสลับลงไป สิ้นสุดด้วยการกด Enter
  5. ในช่อง ยืนยันรหัสลับ พิมพ์เลขรหัสประจำตัวผู้ใช้อีกครั้ง สิ้นสุดด้วยการกด Enter
  6. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?