990-5452N-032

กำหนดค่าหน้าสัมผัสขาเข้า

  1. บนหน้าจอแสดงผล ให้เลือก การกำหนดค่า > หน้าสัมผัสขาเข้า และเลือกหน้าสัมผัสขาเข้าที่ต้องการกำหนดค่า
  2. เลือกระหว่างตัวเลือกต่างๆ ด้านล่าง:

    อินพุตแบบกำหนดเอง 1: อินพุตสำหรับใช้งานทั่วไป

    การตรวจสอบแบตเตอรี่ภายนอกตรวจพบความผิดปกติ: อินพุตที่แสดงถึงการตรวจพบความผิดปกติของการตรวจสอบแบตเตอรี่ภายนอก

    อินพุตแบบกำหนดเอง 2: อินพุตสำหรับใช้งานทั่วไป

    ระบบระบายอากาศสำหรับแบตเตอรี่ไม่ทำงาน: อินพุตที่แสดงถึงความผิดปกติของระบบระบายอากาศสำหรับแบตเตอรี่ หากเปิดใช้งานอินพุตอยู่ ตัวชาร์จแบตเตอรี่จะปิด

    สายดินผิดปกติ: อินพุตที่แสดงถึงความผิดปกติของสายดิน

    จ่ายไฟโดย Genset: อินพุตที่แสดงถึงการทำงานของ UPS บนเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จะลดกระแสไฟชาร์จแบตเตอรี่ให้ตรงตามค่าที่ตั้งไว้โดย Schneider Electric ระหว่างการเริ่มใช้งาน

    ยับยั้งการโอนถ่ายจากสแตติกบายพาส: เมื่ออินพุทเปิดใช้งาน และระบบได้ใส่สแตติกบายพาสที่ร้องขอหรือสแตติกบายพาสที่บังคับ ระบบจะถูกล็อกอยู่กับสแตติกบายพาสตราบเท่าที่อินพุทนี้เปิดใช้งานอยู่

    การจัดเก็บพลังงานภายนอก: สัญญาณเตือนที่เล็กน้อย อินพุตที่แสดงถึงระบบการตรวจสอบที่เก็บข้อมูลพลังงานภายนอกซึ่งรายงานสัญญาณเตือนรอง

    การจัดเก็บพลังงานภายนอก: สัญญาณเตือนที่รุนแรง อินพุตที่แสดงถึงระบบการตรวจสอบที่เก็บข้อมูลพลังงานภายนอกซึ่งรายงานสัญญาณเตือนหลัก

    บังคับปิดเครื่องชาร์จ: อินพุตที่บังคับปิดเครื่องชาร์จ

    ล้อตุนกำลังไม่ทำงาน: อินพุตที่แสดงถึงความผิดปกติของล้อตุนกำลัง

    ปิดใช้งานโหมดประสิทธิภาพสูง: อินพุตที่ปิดใช้งานโหมดประสิทธิภาพสูง

    ร้องขอการทำงานแบบบายพาส: อินพุตที่จะถ่ายโอน UPS ไปยังการทำงานบายพาสสถิตที่ร้องขอ หากตรงตามเงื่อนไขในการถ่ายโอน

    บังคับใช้แบตเตอรี่: อินพุตที่จะบังคับให้ถ่ายโอนไปยังการทำงานของแบตเตอรี่

    การกระจายพลังงานสำรอง: อินพุตที่จะเปิดใช้งานโหมดการกระจายพลังงานสำรอง มีข้อผิดพลาดสายดิน DC: อินพุตที่จะเปิดใช้งานการแจ้งเตือนสำหรับข้อผิดพลาดสายดิน DC
    สั่งให้ UPS ยับยั้งการถ่ายโอนบายพาส: อินพุตที่จะขัดขวางไม่ให้ UPS ถ่ายโอนไปยังการทำงานแบบบายพาส  
  3. แตะที่ OK เพื่อบันทึกการตั้งค่าของคุณ
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.