990-5452N-032

กำหนดค่าอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อการกระจายเอาต์พุต

  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือก Configuration (การกำหนดค่า) > Customer (ลูกค้า) > Output Setup (การตั้งค่าเอาต์พุต)
  2. เลือก ปัจจุบัน สำหรับการจ่ายกระแสไฟออก ให้ตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ที่มีอยู่ในระบบขนาน
  3. เลือก Present (ปัจจุบัน)สำหรับ Load Bank Breaker (เบรกเกอร์โหลดแบงค์) หากเป็นส่วนหนึ่งของระบบขนานและระบุว่าตู้โหลดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเป็น Upstream of SIB (อัพสตรีมของ SIB) หรือ Downstream of SIB (ดาวน์สตรีมของ SIB)
  4. แตะ OK เพื่อยืนยันการตั้งค่าของคุณ
  5. แตะที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากหน้าจอการกำหนดค่า
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.