990-5452N-032

ดูสถานะของ UPS ระบบขนาน

  1. จากหน้าจอหลักบนจอแสดงผล ให้เลือก Status (สถานะ) > Parallel System (ระบบขนาน)
  2. เลือกพื้นที่ซึ่งคุณต้องการดูสถานะ เลือกระหว่าง:

    การวัด

    Input Current (กระแสไฟอินพุต (A))

    กระแสไฟอินพุต phase-to-phase ปัจจุบันในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

    Output Current (กระแสไฟเอาท์พุต (A))

    กระแสไฟเอาท์พุต phase-to-phase ปัจจุบันในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

    Bypass Current (กระแสบายพาส (A))

    กระแสบายพาส phase-to-phase ปัจจุบันในหน่วยเป็นแอมแปร์ (A)

    Number of Parallel UPS (จำนวนเครืองสำรองไฟฟ้าต่อเนื่องขนาน)

    จำนวน UPS รวมในระบบขนาน

    Number of Redundant UPS (จำนวนเครื่องสำรองไฟฟ้าต่อเนื่องที่ทำงานซ้ำ)

    ระบบสำรองสำหรับระบบขนาน

    Number of Redundant Power Cabinets per UPS (จำนวนตู้ไฟฟ้าที่ทำงานซ้ำต่อ UPS)

    จำนวนตู้ไฟฟ้าที่ทำงานซ้ำในแต่ละ UPS

    Output Total Apparent Power (ค่ารวมกำลังไฟฟ้าปรากฏเอาท์พุต (kVA))

    เอาท์พุตกำลังไฟฟ้าปรากฏรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็นกิโลโวลท์-แอมแปร์ (kVA)

    Output Total Active Power (กำลังที่ใช้งานรวมของเอาต์พุต (kW))

    เอาท์พุตกำลังไฟฟ้าจริงรวมปัจจุบัน (สำหรับทั้งสามเฟส) ในหน่วยเป็นกิโลวัตต์ (kW)

    Output Total Load (โหลดรวมของเอาท์พุต (%))

    ความจุของระบบ UPS ที่มีการใช้สำหรับทุกเฟสในปัจจุบันเป็นเปอร์เซนต์ จะมีการแสดงเปอร์เซนต์ของโหลดสูงสุดสำหรับเฟส

    แผนภาพจำลอง

    แผนภาพจำลอง

    แผนภาพจำลองจะแสดงสถานะกระแสไฟของชิ้นส่วนหลักในระบบ UPS: แหล่งจ่ายไฟ ตัวแปลงสัญญาณ สวิตช์บายพาสสถิต และถอดอุปกรณ์ออก รวมถึงยังแสดงการไหลของกำลังไฟฟ้าภายในระบบ

    หมายเหตูู: คุณสามารถคลิกที่ UPS หรือระบบบายพาสเพื่อดูรายละเอียดแผนภาพจำลองเพิ่มเติม

    สถานะการสื่อสาร

    Communication Status (สถานะการสื่อสาร)

    แผนภาพสถานะการสื่อสารจะแสดงสถานะการสื่อสารระหว่างจอแสดงผลและ UPS ในระบบขนาน

  3. แตะที่ปุ่มหน้าหลักเพื่อออกจากหน้าจอและกลับไปยังหน้าหลัก
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.