990-5452N-032

การเริ่มต้นการทำงานของระบบเป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อเริ่มต้นระบบเดี่ยวหรือระบบขนานให้ทำงานเป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่ หรือเพื่อเริ่มต้นตัวแปลงสัญญาณความถี่เดี่ยวและเพิ่มลงในระบบทำงานขนานที่ทำงานเป็นตัวแปลงสัญญาณความถี่

หมายเหตูู: ใช้งานอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อเฉพาะเมื่อไฟ LED แสดงอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อที่เกี่ยวข้องเป็นสีเขียวเท่านั้น
  1. ปิด UIB
    ซึ่งจะเป็นการเปิดสวิตช์จอแสดงผลสำหรับติดต่อกับผู้ใช้งานหลังผ่านไปประมาณ 30 วินาที
  2. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการควบคุม > วิซาร์ดเริ่มระบบ เลือก เริ่มต้นจากการปิดการทำงาน และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ
    หมายเหตูู: ขั้นตอนต่อไปนี้เป็นกระบวนการเริ่มใช้งานโดยทั่วไป ปฏิบัติตามขั้นตอนของวิซาร์ดเริ่มระบบ ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณทุกครั้ง
  3. ปิดอุปกรณ์ตัดการเชื่อมต่อแบตเตอรี่ (ถ้ามี)
  4. ปิด UOB
  5. ปิด SIB
  6. แตะเปิดอินเวอร์เตอร์บนอินเทอร์เฟสที่แสดงผล
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.