990-5452L-032

ปิดระบบขนานจากการทำงานปกติเป็นการทำงานซ่อมบำรุงแบบบายพาส

ใช้ขั้นตอนนี้เพื่อปิดระบบขนานเป็นการทำงานซ่อมบำรุงแบบบายพาส พร้อมโหลดที่จ่ายผ่าน MBB

หมายเหตูู: ใช้งานเฉพาะเบรกเกอร์ที่มีไฟเอลอีดีสำหรับเบรกเกอร์ที่เชื่อมโยงเป็นสีเขียวเท่านั้น
  1. จากหน้าจอหลักในจอแสดงผล ให้เลือกการควบคุม > วิซาร์ดปิดระบบ เลือก สิ้นสุดการปิดเครื่องในบายพาสเพื่อการบำรุงรักษา และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ปรากฎขึ้นบนหน้าจอ
    หมายเหตูู: รายการดังต่อไปนี้เป็นขั้นตอนการปิดเครื่องโดยทั่วไป ให้ทำตามขั้นตอนวิซาร์ดการปิดเครื่อง ซึ่งมีการระบุไว้เฉพาะสำหรับระบบของคุณ
  2. เตรียมเริ่มการย้ายไปยังบายพาสสถิตย์โดยการกดที่ปุ่ม ถ่ายโอนโหลดไปยังบายพาสคงที่ บนอินเตอร์เฟสของหน้าจอ

    ในระบบที่มีกุญแจล็อก กุญแจถูกปล่อยจากระบบปลดล็อกกุญแจ Solenoid ในตู้ไฟฟ้าบายพาส

    หากระบบ UPS ไม่มีการย้ายไปยังบายพาสสถิตย์ที่ขอ ให้ไปที่ สถานะ > การแจ้งเตือนที่ทำงานเพื่อดูว่า มีการแจ้งเตือนที่ทำงานที่ป้องกันระบบ UPS ไม่ให้มีการถ่ายโอนไปเป็นสแตติกบายพาสหรือไม่

  3. ปิด Maintenance Bypass Breaker (MBB)
    ในระบบที่มีกุญแจล็อก กุญแจจะค้างอยู่ในล็อก
  4. เปิด S(SIB)
  5. ในระบบที่มีกุญแจล็อก ให้หมุนกุญแจในล็อกเบรกเกอร์แยกระบบ(SIB) เพื่อเปิดล็อก
    จะเป็นการปลดล็อกกุญแจ
  6. ในระบบที่มีกุญแจล็อก ให้สอดกุญแจเข้าไปที่ล็อกจากระบบปลดล็อกกุญแจ Solenoid และหมุนเพื่อเก็บกุญแจ
  7. ดำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับ UPS แต่ละหน่วยในระบบขนาน:
    1. เปิดเบรกเกอร์ไฟฟ้าขาออก (UOB)
    2. เปิด Static Switch Input Breaker (SSIB)
    3. เริ่มต้นการถ่ายโอนไปเป็นการบังคับใช้สแตติกบายพาส โดยแตะที่ปุ่ม ปิดตัวแปลงสัญญาณที่อยู่ด้านหน้าของระบบ UPS
    4. เปิดเบรกเกอร์แบตเตอรี่ตามวิธีการที่กำหนดไว้เฉพาะสำหรับแบตเตอรี่ของคุณ
    5. เปิด Unit Input Breaker (UIB)
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

นี้เป็นประโยชน์หรือไม่?