990-55222D-004

Start UPS-systemet op fra vedligeholdelsesbypassdrift med et display, der er ude af funktion

BEMÆRK: Hvis displayet kan betjenes, skal du altid gå til Kontrol > Guidede sekvenser og følge anvisningerne på displayet for at starte UPS'en op.
  1. Hvis den er åben, skal du lukke enhedens indgangsafbryder UIB.
  2. Luk indgangsafbryderen til den statiske switch (SSIB) (hvis til stede).
  3. Luk bypass-tilbagekoblingsafbryderen BF2 til denne UPS (hvis til stede).
  4. Luk batteriafbryderen/afbryderne.
  5. Tryk og hold knappen Tænd vekselretter på systemniveaukontrolenheden nede i 5 sekunder. Derved tændes vekselretteren og UPS'en skifter til vekselretterdrift (eConversion eller dobbeltkonverteringstilstand). Kontrollér, at vekselretter-LED'en lyser grønt på systemniveaukontrolenheden. Se Status-LED-visning for hver UPS-driftstilstand.
  6. Luk enhedens udgangsafbryder UOB.
  7. I et parallelsystem: Gentag trin 1 til 6 for de andre UPS-enheder i parallelsystemet.
  8. I et parallelsystem: Luk systemets isolationsafbryder SIB (hvis til stede).
  9. Åbn vedligeholdelsesbypassafbryderen MBB.
Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.