990-55222D-004

Parallelsystem – oversigt

UIB Enhedens indgangsafbryder
SSIB Indgangsafbryder til statisk switch
UOB Enhedens udgangsafbryder
SIB Systemisolationsafbryder
BB Batteriafbryder
MBB Vedligeholdelsesbypassafbryder
BEMÆRK: I Schneider Electrics litteratur bruges "afbryder" som en generisk betegnelse, der dækker over maksimalafbrydere eller lastadskillere, da deres position kan variere afhængigt af konfigurationen. Se oplysninger om den enkelte konfiguration i det elektriske diagram og/eller ved at læse symbolet på forsiden af hver afbryder.

Galaxy VXL kan understøtte op til 4 UPS'er parallelt for kapacitet og op til 4+1 UPS'er parallelt for redundans med individuel UIB og SSIB.

Parallelsystem – en forsyningskilde

Parallelsystem – to forsyningskilder

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.