990-55222D-034

Paralel Sisteme Genel Bakış

UIB Cihaz giriş bağlantı kesme cihazı
SSIB Statik anahtar giriş bağlantı kesme cihazı
UOB Cihaz çıkış bağlantı kesme cihazı
SIB Sistem izolasyon bağlantı kesme cihazı
BB Akü bağlantı kesme cihazı
MBB Bakım bypass bağlantı kesme cihazı
NOT: Schneider Electric literatüründe “bağlantı kesme cihazı”, konumları yapılandırmaya bağlı olarak değişebileceğinden devre kesicileri veya anahtarları kapsayan genel bir terim olarak kullanılır. Her bir konfigürasyon ile ilgili ayrıntılar elektrik şemasında ve/veya her bir bağlantı kesme cihazının ön tarafındaki sembol okunarak bulunabilir.

Galaxy VXL, kapasite için paralel olarak 4 adede kadar UPS'i ve bireysel UIB ve SSIB ile yedekleme için paralel olarak 4+1 adede kadar UPS'i destekleyebilir.

Paralel Sistem - Tek Besleme

Paralel Sistem - Çift Besleme

Geri bildirim
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.