990-55222D-004

Konfigurer udgangen

BEMÆRK: Denne konfiguration er obligatorisk af hensyn til korrekt UPS-drift.
  1. Tryk på Konfiguration > Udgang.
    1. Indstil AC-spænding f-f til 380 VAC, 400 VAC eller 415 VAC, afhængigt af din konfiguration.
    2. Indstil Frekvens til 50 Hz ±1,0, 50 Hz ±3,0, 50 Hz ±10,0, 60 Hz ±1,0, 60 Hz ±3,0 eller 60 Hz ±10,0, afhængigt af konfigurationen.
    3. Tryk på OK for at gemme indstillingerne, og tryk derefter på pilesymbolet for at gå til næste side.
  2. På næste side skal du vælge følgende indstillinger:
    1. Indstil Bypass- og udgangstolerance (%). Toleranceinterval for bypass og udgang er +3 % til +10 %, standard er +10 %.
    2. Indstil Spændingskompensation (%). UPS'ens udgangsspænding kan justeres op til ± 3 % for at kompensere for forskellige kabellængder, standard er 0 %.
    3. Indstil Overbelastningsgrænse (%). Overbelastningsintervallet er 0 % til 100 %, standard er 100 %.
    4. Indstil Spændingskomp. for transformer (%). Transformerens spændingskompensationsinterval er 0 % til 3 %, standard er 0 %. Se Spændingskompensation for udgangstransformer for flere oplysninger og Konfigurer UPS-indgangen for at konfigurere, at en udgangstransformer er til stede.
    5. Tryk på OK for at gemme indstillingerne.

Spændingskompensation for udgangstransformer

Det er muligt at kompensere for en udgangstransformer og afbalancere faldet i udgangsspændingen (0-3 %).

  1. Frakobl lasten fra UPS'en.

  2. Mål spændingen på transformerens sekundære side ved 0 % last, og juster UPS'ens udgangsspænding manuelt via indstillingen Spændingskompensation (%) for at kompensere for evt. spændingsforskel.

  3. Slut lasten til UPS'en.

  4. Mål spændingen på transformerens sekundære side igen ved X % last, og juster UPS'ens udgangsspænding via indstillingen Spændingskomp. for transformer (%) for at kompensere for spændingsfaldet i transformeren.

Den spændingskompensation i transformeren, der kræves ved den specifikke last, anvendes til at foretage en automatisk lineær udgangsspændingsjustering på UPS'en i henhold til udgangslastprocenten.

Feedback
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.