Çıkış Konfigürasyonu
- öğesine
dokunun.
- Konfigürasyonunuza bağlı olarak AC gerilimi F-F değerini 380VAC, 400VAC veya 415VAC olarak belirleyin.
- Frekans değerini konfigürasyonunuza bağlı olarak 50 Hz ±1.0, 50 Hz ±3.0, 50 Hz ±10.0, 60 Hz ±1.0, 60 Hz ±3.0 veya 60Hz ±10.0 olarak belirleyin.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna ve ardından sonraki sayfaya gitmek için ok sembolüne dokunun.
- Bir sonraki sayfada aşağıdaki ayarları
yapın:
- Bypass ve çıkış toleransı (%) değerini ayarlayın. Bypass ve çıkış toleransı aralığı +%3 ila +%10'dur, varsayılan değer +%10'dur.
- Gerilim kompanzasyonunu (%) ayarlayın. UPS'in çıkış gerilimi, farklı kablo uzunluklarını telafi etmek için ±%3'e kadar ayarlanabilir, varsayılan değer %0'dır.
- Aşırı yük eşiği (%) değerini ayarlayın. Aşırı yük aralığı %0 ila %100'dür, varsayılan değer %100'dür.
- Trafo gerilim kompanzasyonu (%) değerini ayarlayın. Trafo gerilim kompanzasyonu aralığı %0 ila %3'tür, varsayılan değer %0'dır. Ayrıntılar için bkz. Çıkış Transformatörü Voltaj Kompanzasyonu ve bir çıkış trafosunun mevcut olduğunu konfigüre etmek için UPS Girişi Konfigürasyonu.
- Ayarlarınızı kaydetmek için Tamam butonuna basın.
Çıkış Transformatörü Voltaj Kompanzasyonu
Bir çıkış transformatörünü kompanse etmek ve çıkış voltajını dengelemek mümkündür (%0-3).
-
Yükü UPS'ten ayırın.
-
%0 yükte transformatörün ikincil tarafındaki gerilimi ölçün ve mevcut olduğunda gerilim sapmasını telafi etmek amacıyla Gerilim kompanzasyonu (%) ayarı aracılığıyla UPS çıkış gerilimini manuel olarak ayarlayın .
-
Yükü UPS'e bağlayın.
-
Yine %X yükte transformatörün ikincil tarafındaki gerilimi tekrar ölçün ve transformatördeki gerilim düşüşünü telafi etmek amacıyla Trafo gerilim kompanzasyonu (%) ayarı aracılığıyla UPS'in çıkış gerilimini ayarlayın.