Acerca de este manual
Alcance del documento
Este manual describe cómo usar este producto.
Nota de validez
Esta documentación es válida para este producto.
Las características técnicas de los dispositivos que se describen en este documento también se encuentran online. Si desea consultar la información online, visite la página de inicio de Schneider Electric www.se.com/ww/en/download/.
Las características que se indican en este manual deben coincidir con las que figuran online. De acuerdo con nuestra política de mejoras continuas, es posible que a lo largo del tiempo revisemos el contenido con el fin de elaborar documentos más claros y precisos. En caso de que detecte alguna diferencia entre el manual y la información online, utilice esta última para su referencia.
Marcas comerciales registradas
Microsoft y Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en Estados Unidos y/o en otros países.
QR Code es una marca comercial registrada de DENSO WAVE INCORPORATED en Japón y otros países.
Los nombres de producto utilizados en este manual pueden ser las marcas registradas de propiedad de los respectivos propietarios.
Documentos relacionados
Puede descargar el manual que corresponde a este producto, tal como el manual del software, de nuestro sitio Web: www.se.com.
Información relacionada con el producto
Si el equipo se usa de una manera que no haya sido especificada por el fabricante, la protección proporcionada por el equipo puede verse perjudicada.
PELIGRO |
|---|
|
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O
ARCO ELÉCTRICO
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
|
Los indicadores de alarma de nivel crítico y las funciones del sistema requieren hardware de protección redundante e independiente y/o enclavamientos mecánicos.
Espere diez segundos para reiniciar la máquina cuando la desactive y la active. Si reinicia este producto muy rápidamente, puede que no funcione correctamente.
En el caso de que la pantalla no se pueda leer correctamente, por ejemplo si la retroiluminación no funciona, podría ser difícil o imposible identificar una función. Las funciones que pueden suponer un peligro si no se ejecutan inmediatamente, tal como un cierre de combustible, deben ser independientes de este producto. El diseño del sistema de control de la máquina debe tomar en cuenta la posibilidad de un fallo en la retroiluminación y que el operador no pueda controlar la máquina o que cometa errores al hacerlo.
ADVERTENCIA |
|---|
|
PÉRDIDA DE CONTROL
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Para obtener información adicional, consulte NEMA ICS 1.1 (última edición), "Safety Guidelines for the Application, Installation, and Maintenance of Solid State Control" (Directrices de seguridad para la aplicación, la instalación y el mantenimiento del control de estado estático) y NEMA ICS 7.1 (última edición), "Safety Standards for Construction and Guide for Selection, Installation and Operation of Adjustable-Speed Drive Systems" (Estándares de seguridad para la construcción y guía para la selección, instalación y utilización de sistemas de unidades de velocidad ajustable) o su equivalente aplicable a la ubicación específica.
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
ADVERTENCIA |
|---|
|
FUNCIONAMIENTO INESPERADO DEL EQUIPO
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
Las siguientes características son específicas del panel LCD y se consideran normales:
-
Es posible que la pantalla LCD muestre irregularidades en el brillo de algunas imágenes o que parezca diferente al verla desde fuera del ángulo de visión especificado. A los costados de las imágenes también pueden aparecer sombras ampliadas o acoplamientos.
-
Los píxeles de la pantalla LCD pueden contener manchas blancas y negras y también es posible que parezca que la visualización en color ha cambiado.
-
Cuando se producen vibraciones dentro de un rango de frecuencias específico en un ambiente de bajas temperaturas y la aceleración de la vibración supera el nivel aceptable, es posible que la pantalla LCD se vuelva parcialmente blanca. Esto se soluciona un vez que se termina esta condición.
-
Cuando una misma imagen se muestra en la pantalla durante un periodo largo, es posible que, al cambiar a otra, siga viéndose la imagen anterior.
-
El brillo de la pantalla puede reducirse cuando se utiliza por un largo periodo de tiempo en entornos llenos de gas inerte. Para prevenir el deterioro del brillo de la pantalla, ventile regularmente la pantalla.
Para obtener más información, comuníquese con su distribuidor local.
ADVERTENCIA |
|---|
|
GRAVES LESIONES OCULARES Y CUTÁNEAS
El líquido en el panel LCD es irritante:
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones graves, muerte o daños
en el equipo.
|
| AVISO |
|---|
|
REDUCCIÓN DE LA VIDA ÚTIL DEL PANEL
Cambie de forma periódica la imagen de la pantalla
y no muestre la misma imagen durante un periodo largo.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.
|
ATENCIÓN |
|---|
|
RIESGO DE QUEMADURAS
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
|
PELIGRO
ADVERTENCIA
ATENCIÓN