EIO0000003568_05

Introducción

Este producto está diseñado para usar en las superficies planas de IP66F, IP67F, Tipo 4X (para uso en interiores y exteriores), Tipo 12 y Tipo 13 de carcasas.

Coloque este producto en una carcasa que ofrezca un entorno controlado, limpio, seco y robusto.

Tenga en cuenta la siguiente información cuando instale este equipo en un producto de uso final:

  • La parte posterior de eXtreme Display y todas las partes de eXtreme Box no constituyen una carcasa aprobada. Cuando instale este equipo en un producto de uso final, asegúrese de usar una carcasa que cumple las normas como carcasa general del producto de uso final.

  • Instale este producto en una carcasa con rigidez mecánica.

  • La parte frontal de eXtreme Display está diseñada para uso en interiores y exteriores y en un lugar húmedo. La certificación UL obtenida es para uso en interiores y exteriores para la parte frontal, y para uso en interiores solamente para las otras partes.

  • eXtreme Box no está diseñado para uso en exteriores. La certificación UL obtenida es solamente para uso en interiores.

  • Instale y use este producto con el panel frontal dando hacia afuera.

NOTA: IP66F y IP67F no forman parte de la certificación UL.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?