关于本书
文档范围
本手册介绍如何使用本产品。
有效性说明
该文档对本产品有效。
本文档中描述的设备技术特性在网站上也有提供。如要在线访问此信息,请访问 Schneider Electric 主页 www.se.com/ww/en/download/。
本手册中介绍的特性应该与在线显示的那些特性相同。依据我们的持续改进政策,我们将不断修订内容,使其更加清楚明了,更加准确。如果您发现手册和在线信息之间存在差异,请以在线信息为准。
注册商标
Microsoft 和 Windows 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其它国家 (地区) 的注册商标。
QR Code 是 DENSO WAVE INCORPORATED 在日本和其他国家或地区的注册商标。
本手册中使用的产品名称可能是其各自拥有者的注册商标。
相关文档
您可以下载与此产品相关的手册,诸如软件手册,网址为 www.se.com。
关于产品的资讯
如果不依照制造商规定的方式使用设备,设备所提供的保护可能会削弱。
危险 |
|---|
|
电击、爆炸或电弧危险
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
|
紧急报警指示器和关键系统功能要求采用冗余而独立的硬件保护和/或机械联锁装置。
电源重启时,请在关闭电源后至少等待 10 秒钟。如果本产品重新启动太快,则可能造成操作不正常。
如果屏幕无法正常读取(例如,背光灯已坏的情况),就可能造成功能识别困难,甚至无法识别功能。对于不立即执行便可能产生危险的功能(例如,燃料用完),必须通过本产品以外的设备提供。在机器控制系统设计中,应考虑背光灯失效,或操作员无法控制机器的可能性,或是控制机器过程中犯错的情况。
警告 |
|---|
|
失控
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
有关详细信息,请参阅 NEMA ICS 1.1(最新版)中的“安全指导原则 - 固态控制器的应用、安装和维护”以及 NEMA ICS 7.1(最新版)中的“结构安全标准及可调速驱动系统的选择、安装与操作指南”或您特定地区的类似规定。
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
警告 |
|---|
|
意外的设备操作
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
下面列出了 LCD 面板的特性,请不要将其视为不正常现象:
-
LCD 屏幕显示某些图像时可能会出现亮度不均匀的现象,或者在指定观看角度以外的地方观看时可能会看到不同的效果。在屏幕图像的两侧可能会出现拖影或串扰。
-
LCD 屏幕像素可能包含黑白色斑,颜色显示似乎有些改变。
-
在低温环境下遇到超过频率范围的震动和震动加速超出可接受的水平时,LCD 屏幕可能会部分变白。一旦此条件消失,问题即被解决。
-
长时间显示同一幅画面将可能导致切换画面时产生残影。
-
当在持续充满惰性气体的环境中长时间使用时,面板的亮度可能会降低。为了防止面板亮度的退化,应经常为面板通风。
欲了解更多信息,请联系当地经销商。
警告 |
|---|
|
严重的眼睛和皮肤伤害
LCD 面板中的液体包含刺激物:
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
|
| 注意 |
|---|
|
缩短面板使用寿命
请定期改变屏幕图像,不要长时间显示同一个图像。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
|
小心 |
|---|
|
烧伤风险
不遵循上述说明可能导致人身伤害或设备损坏。
|
危险
警告
小心