EIO0000003568_05

Desinstalación del Módulo de visualización

PELIGRO
PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA, EXPLOSIÓN O ARCO ELÉCTRICO
  • Desconecte la alimentación del dispositivo antes de retirar cualquier cubierta o elemento del sistema y antes de instalar o quitar cualquier accesorio, hardware o cable.
  • Desconecte el cable de alimentación de este producto y de la fuente de alimentación eléctrica antes de instalar o retirar el mismo.
  • Asegúrese de siempre usar un dispositivo adecuadamente calificado para detectar la tensión a fin de confirmar que la alimentación está apagada cuándo y dónde se indique.
  • Reemplace y sujete todas las cubiertas o los elementos del sistema antes de suministrar energía eléctrica a este producto.
Si no se siguen estas instrucciones, se producirán lesiones graves o la muerte.
ATENCIÓN
RIESGO DE DAÑOS PERSONALES
  • Cuando retire el Box Module del Display Module, mantenga la unidad en su lugar para evitar que se caiga.
  • Use las dos manos.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse lesiones o daños en el equipo.
AVISO
DAÑOS MATERIALES
Cuando coloque este producto verticalmente, primero retire el Módulo de visualización del panel y después retire el Box Module del Módulo de visualización.
Si no se siguen estas instrucciones, pueden producirse daños en el equipo.

Paso

Acción

1

Cuando coloque este producto verticalmente, retire el módulo de visualización y póngalo en una superficie limpia y nivelada con la pantalla hacia abajo. Consulte Desinstalar del panel.

2

Desbloquee el seguro (LOCK) en la parte superior del Box Module, tal como se muestra a continuación.

1 LOCK

2 Módulo de visualización

3

Levante el Box Module en la dirección indicada por la flecha (A) en el dibujo y retírelo, deslizándolo en la dirección indicada por la flecha (B).

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

¿Le ha resultado útil?