EIO0000004134.03

时钟

±65 秒每月 (温度存在偏差且电源关闭)。

操作条件和电池使用寿命的变化可导致每月 -380 秒至 +90 秒的时钟误差。

对于不能容许这种精确度的系统,用户应该监视并在需要时进行调整。

本产品使用主电池对内部时钟进行数据备份。如果电池电量耗尽,时钟数据将丢失。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.