EIO0000004134.03

DIN 导轨拆卸步骤

危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,务必先断开电源。
  • 在安装或拆卸产品之前,从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终使用合适的电压感应设备来确认电源已经关闭。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
  1. 按住主机模块顶部的按钮,然后将主机模块径直拉出。
  2. 向下推主机模块安装适配器,然后将适配器底部从 DIN 导轨上取下。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.