EIO0000004134.03

电源注意事项

危险
短路、火灾或意外的设备操作
  • 先将本产品安装并固定到安装面板或机柜中,然后再连接电源和通讯线路。
  • 将电源线牢固地连接到安装面板或机柜。
  • 避免对电源线过度用力。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。

提高抗干扰/浪涌的性能

  • 本产品的电源线不应与主电路线(高电压,大电流)电源线、输入输出信号线靠近或捆扎在一起,且各个系统应相互分开。如果电源线的连接不能采用单独的系统,输入/输出线请使用屏蔽电缆。

  • 请保持电源线足够短并确保将靠近电源的电线的末端扭在一起。

  • 如果电源线上干扰过大,请在通电前连接降噪晶体管、滤波器或其它装置。

  • 请连接电涌保护设备应对电源浪涌。

  • 为提高抗噪能力,请在电源线上安装铁氧磁芯。

电源连接

  • 请使用 UL 列名的限功率 (LPS) 或 2 类电源。

  • 如果电压变化超出规定的范围,请连接稳压电源。

    1. 稳压电源

    2. 双绞线

    3. 本产品

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.