EIO0000004134.03

危险位置安装 - 适用于美国和加拿大

总则

本产品适用于 I 级 2 区、A、B、C 和 D 组危险位置或非危险位置。在安装或使用本产品之前,确认危险位置认证显示在产品标签上。

注: 有些产品尚未被评定为适用于危险位置。务必根据产品标签和本手册使用产品。
危险
电击、爆炸或电弧危险
  • 在安装或卸载各种附件、硬件或者电缆之前或移除系统的任何护盖或元器件前,务必先断开电源。
  • 从本产品和电源上拔下电源线的插头。
  • 始终使用合适的额定电压传感器确认所有电源已关闭。
  • 装回并固定好系统的所有护盖或元件之后再给产品供电。
  • 操作本产品时,只使用指定的电压。本产品设计使用 24 Vdc。在供电之前,务必检查装置是直流供电。
未按说明操作将导致人身伤亡等严重后果。
警告
爆炸危险
  • 请勿在 I 级 2 区 A、B、C 和 D 组以外的危险环境或位置使用本产品。
  • 请勿使用可能会削弱对 I 级、2 区适用性的替换组件。
  • 在危险位置安装或使用设备时,始终确认您的设备符合 UL 121201 或 CSA C22.2 No.213 确定的危险等级。
  • 要为安装在 I 级 2 区危险位置的产品供电或取消为其供电,必须采取以下一项措施:A) 使用位于危险环境外的开关,或 B) 使用经认证适合在 I 级 1 区危险区域使用的开关。
  • 除非电源已关闭或确定操作区域无危险,否则切勿连接设备或断开设备的连接。这适用于所有连接,包括电源、接地、串行、并行和网络连接。
  • 请勿安装我们或 OEM 制造的任何组件、设备或配件,除非它们也被认定为适用于 I 级 2 区 A、B、C 和 D 组位置。
  • 在危险场所始终使用屏蔽/接地电缆。
  • 仅使用非易燃性 USB 设备。
  • 除非本手册中允许,否则切勿尝试安装、操作、修改、维护、保养或改造本产品。未经准许的操作会损害本产品 I 级、2 区操作的适用性。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

确保本产品被正确评定为适合此位置。如果目标使用位置目前没有 级、区 和 组 评级,则用户应向具有管辖权的相应机构咨询,以便能确定该危险位置的正确评级。

操作和维护

这些系统的设计符合相关火花易燃测试。

警告
爆炸危险
除本手册中的其它说明以外,在危险位置安装本产品时还须遵照以下规则:
  • 按照美国国家电气规范第 501.10 (B) 条 I 级、2 区危险位置之规定连线设备。
  • 在适用于特定应用的机柜中安装本产品。即使法规没有要求,IP65F、UL 50/50E、类型 1、类型 4X(仅限室内使用)、类型 12或类型 13 机柜。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
注: IP65F 不是 UL 认证的一部分。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.