EIO0000004134.03

HMISTM6BOX, HMISTM6BOXIOT 的安装要求

  • 检查安装面板或机柜表面是否平坦、状况良好且无参差不齐的边缘。可以在面板内侧临近安装位置处加上金属加固条以增强稳固性。

  • 取决于墙面材质、尺寸以及本产品和其他设备的安装位置,墙面可能会变形。因此,可能需要对安装表面进行加固。

  • 检查工作环境温度和环境湿度是否在环境规格的指定范围内。当在机柜或机箱中安装本产品时,“工作环境温度”是指机柜或机箱的内部和外部温度。

    1. 内部温度

    2. 外部温度

  • 请确保周围设备的散热不会导致本产品超出其标准工作温度。

  • 为方便维护、操作及更好地通风,安装本产品时请与相邻物体及其他设备间至少留出 100 mm (3.94 in) 的空隙,如下图所示:

  • 面板的设计必须避免主机模块上的任何诱发共振超过振幅系数 10,并避免任何诱发永久共振。为减少共振,可使用垫片(单独出售)。

注意
设备损坏
在运输已安装本产品的面板时,请卸下其背部模块。
不遵循上述说明可能导致设备损坏。
反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.