EIO0000004134.03

加上 USB 电缆夹 mini-B

使用 USB micro-B 电缆(选件)时,可以使用附件包(单独出售)中的 USB mini-B 电缆夹来防止电缆断开连接。

警告
爆炸危险
  • 确保电源、输入和输出 (I/O) 接线符合 I 级、2 区类布线方式。
  • 请勿使用可能会削弱对 I 级、2 区适用性的替换组件。
  • 在使用 USB 接口前请确认 USB 电缆紧固夹已安装在 USB 电缆上。
  • 把任何连接器连接到产品或从产品中拔下之前,务必先关闭电源。
  • USB (micro-B) 接口只适合装置维护和设置期间的临时连接。
  • 请勿在危险位置使用 USB (micro-B) 接口。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。
  1. 将 USB 电缆插入 USB (micro-B) 接口。
    1. USB 接口

  2. 加上 USB 电缆夹以使 USB 电缆固定到位。将 USB 座插入 USB (micro-B) 接口。

    B. USB 电缆紧

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.