EIO0000004134.03

简介

本节介绍如何分别安装显示模块和主机模块。

使用以下可选产品将主机模块安装到DIN导轨上,并将其连接到面板上安装的显示模块。有关可选产品的信息,请参阅附件

  • 显示模块/主机模块分离电缆

  • 主机模块安装适配器

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.