EIO0000004134.03

接口连接

仅限使用安全超低电压(SELV)电路连接本产品的所有接口。

线缆连接

警告
爆炸危险
  • 在危险位置安装或使用设备时,始终确认您的设备符合 UL 121201 或 CSA C22.2 No.213 确定的危险等级。
  • 要为安装在 I 级 2 区危险位置的产品供电或取消为其供电,必须采取以下一项措施:A) 使用位于危险环境外的开关,或 B) 使用经认证适合在 I 级 1 区危险区域使用的开关。
  • 除非电源已关闭或确定操作区域无危险,否则切勿连接设备或断开设备的连接。这适用于所有连接,包括电源、接地、串行、并行和网络连接。
  • 在危险场所始终使用屏蔽/接地电缆。
  • 仅使用非易燃性 USB 设备。
  • USB (micro-B) 接口只适合装置维护和设置期间的临时连接。
  • 请勿在危险位置使用 USB (micro-B) 接口。
未按说明操作可能导致人身伤亡或设备损坏等严重后果。

2 区危险环境条例要求所有电缆连接必须有合适的电缆紧固夹和确定的互锁。由于本产品没有为其上面的 USB 连接 (USB micro-B 接口) 提供合适的电缆紧固夹,因此,请只使用非易燃性 USB 设备。当线缆的任何一端已通电时,切勿连接或断开线缆。所有通讯电缆应包括机箱接地屏蔽。此屏蔽应包括铜辫和铝箔。

电缆的外径必须适合电缆接头紧固夹的内径,以确保紧固夹牢靠。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.