EIO0000004134.03

内存

系统内存*1 Flash EPROM 1 GB (操作系统、工程数据和其它数据)
备份内存*1*2 NVRAM 512 KB

*1 每个内存的使用容量取决于您的屏幕编辑软件。

*2 对于 HMISTM6BOXIOT,未使用备份存储器。

反馈
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.