7EN02-0468-01

Description de l’appareil

 

A

Couvercles de protection

 

B

Points de plombage

 

C

Afficheur à cristaux liquides rétroéclairé bleu

 

D

Bouton tactile Bas

 

E

Bouton tactile Haut

 

F

Voyant LED de consommation d’énergie active (B = 10 000 imp/kWh)

 

G

Voyant LED de consommation d’énergie réactive (A = 10 000 imp/kVARh)

 
NOTE: Les couvercles de protection (A) doivent être installés et scellés aux points de plombage (B) avec le câble en acier de 1 mm de diamètre.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?