7DE02-0468-01

Messgerätbeschreibung

 

A

Schutzabdeckungen

 

B

Plombierpunkte

 

C

Blaue LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung

 

D

Abwärtspfeiltaste (berührungsempfindlich)

 

E

Aufwärtspfeiltaste (berührungsempfindlich)

 

F

Wirkenergieverbrauchs-LED (B = 10.000 Imp./kWh)

 

G

Blindenergieverbrauchs-LED (A = 10.000 Imp./kVARh)

 
HINWEIS: Die Schutzabdeckungen (A) müssen mit dem Stahlkabel mit 1 mm Durchmesser an den Plombierpunkten (B) angebracht und plombiert werden.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?