7DE02-0468-01

Überblick über die Messgerätfunktionen

Das iEM2435 / iEM2455 ist ein Einphasen-Messgerät mit blauer LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung, das die negative und positive Energie misst.

Die Messgeräte weisen folgende Hauptmerkmale auf:

  • Strom-, Spannungs- und Energiemessungen

  • Summe negative und positive Wirkenergie, Summe negative und positive Blindenergie sowie Wirkleistungsmesswerte

  • Impulsausgänge

  • Tarifmesswerte

  • Kommunikation über M-Bus oder RS-485-Modbus

Informationen zu den Anwendungen, Details zu den Funktionen und Merkmalen sowie die vollständigen technischen Daten finden Sie im iEM2435 / iEM2455-Datenblatt unter www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?