7EN02-0468-01

Vue d’ensemble des fonctions de l’appareil

Le iEM2435 / iEM2455 est un appareil de mesure d’énergie monophasée qui mesure l’énergie directe et inverse avec un afficheur à cristaux liquides rétroéclairé bleu.

Voici les fonctions clés des appareils :

  • Mesures de courant, de tension et d’énergie

  • Mesures de l’énergie active directe et inverse totale, de l’énergie réactive directe et inverse totale et de la puissance active

  • Sorties à impulsions

  • Mesure par tarif

  • Communication via M-Bus ou Modbus RS-485

Pour les applications, les détails des caractéristiques et les spécifications complètes, consultez la fiche technique de iEM2435 / iEM2455 sur www.se.com.

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?