7EN02-0468-01

Mesures de sécurité

L’installation, le raccordement, les tests et l’entretien doivent être effectués conformément aux normes électriques nationales et européennes.
DANGER
RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE, D’EXPLOSION OU D’ARC ÉLECTRIQUE
  • Ce produit doit être installé dans un coffret électrique anti-incendie adapté.
  • Portez un équipement de protection personnel (ÉPP) approprié et observez les méthodes de travail électrique sécuritaire. Consultez les normes NFPA 70E aux États-Unis, CSA Z462 au Canada ou autres normes nationales applicables.
  • Ne pas installer ce produit dans des lieux dangereux ou classés.
  • Le produit peut utiliser plusieurs sources de tension ou d’alimentation. Déconnectez TOUTES les sources avant de procéder à l’entretien.
  • Utilisez un dispositif de détection de tension adéquat pour vérifier que l’alimentation est coupée.
  • Les produits classés uniquement pour l’isolement de base doivent être installés sur des conducteurs isolés.
  • Considérez les câbles d’E/S connectés à plusieurs appareils comme porteurs de tension dangereuse tant que vous n’avez pas établi le contraire.
  • Ne dépassez pas les valeurs nominales du produit, qui constituent les limites maximales.
  • Remettez les couvercles de protection en place avant de mettre l’équipement sous tension.
  • N’utilisez pas cet appareil pour les applications critiques de commande ou de protection dans lesquelles la sécurité du personnel ou de l’équipement dépend du fonctionnement du circuit de commande.
  • N’utilisez pas d’eau ni aucun autre liquide pour nettoyer le produit. Utilisez un chiffon de nettoyage pour retirer la saleté. Si la saleté ne peut être retirée, contactez votre représentant local de l’assistance technique.
Le non-respect de ces instructions provoquera la mort ou des blessures graves.
AVERTISSEMENT
RISQUE DE BLESSURE OU DE DÉTÉRIORATION DE L’ÉQUIPEMENT
  • Installez le fusible externe ou le dispositif de coupure thermique, l’interrupteur externe ou le disjoncteur unipolaire sur la ligne de phase et non sur la ligne de neutre. Les dispositifs de protection doivent être installés à proximité de l’appareil.
  • Le câble reliant l’appareil au circuit extérieur doit être dimensionné conformément aux réglementations locales en fonction de la quantité maximale des dispositifs de protection utilisés dans le circuit.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
AVERTISSEMENT
Risque de compromettre la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité du système
  • Changez les mots de passe par défaut afin d’empêcher tout accès non autorisé aux paramètres de configuration et aux informations de l’appareil.
Le non-respect de ces instructions peut provoquer la mort, des blessures graves ou des dommages matériels.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?