7DE02-0468-01

Sicherheitsvorkehrungen

Arbeiten zur Installation, Verdrahtung, Prüfung und Instandhaltung müssen in Übereinstimmung mit allen lokalen und nationalen elektrischen Standards durchgeführt werden.
GEFAHR
GEFAHR EINES STROMSCHLAGS, EINER EXPLOSION ODER EINES LICHTBOGENS
  • Dieses Produkt muss in einem geeigneten Brandschutz- und Elektrikgehäuse installiert werden.
  • Tragen Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) und befolgen Sie die Sicherheitsanweisungen für die Ausführung von Elektroarbeiten. Siehe NFPA 70E in den USA, CSA Z462 oder die entsprechenden örtlichen Normen.
  • Installieren Sie das Produkt nicht an gefährlichen oder klassifizierten Standorten.
  • Am Produkt können mehrere Spannungsquellen angeschlossen sein. Trennen Sie ALLE Quellen vor dem Beginn von Wartungsarbeiten.
  • Verwenden Sie ein genormtes Spannungsmessgerät, um festzustellen, ob die Spannungsversorgung wirklich abgeschaltet ist.
  • Produkte, die nur für eine Grundisolierung ausgelegt sind, müssen auf isolierten Leitern installiert werden.
  • Behandeln Sie E/A-Leitungen, die an mehrere Geräte angeschlossen sind, als ob sie gefährliche Spannungen führen, solange nichts anderes festgestellt wurde.
  • Überschreiten Sie nicht die maximalen Bemessungs- oder Höchstwerte des Produkts.
  • Bringen Sie alle Schutzabdeckungen wieder an, bevor Sie das Gerät einschalten.
  • Dieses Gerät darf nicht für kritische Steuerungs- oder Schutzanwendungen verwendet werden, bei denen die Sicherheit von Personen und Sachwerten von der Funktion des Steuerkreises abhängt.
  • Verwenden Sie kein Wasser oder andere Flüssigmaterialien, um das Produkt zu reinigen. Benutzen Sie zur Schmutzentfernung ein Reinigungstuch. Falls der Schmutz sich nicht entfernen lässt, wenden Sie sich an den technischen Support.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen hat Tod oder schwere Verletzungen zur Folge.
WARNUNG
GEFAHR VON VERLETZUNGEN ODER SACHSCHÄDEN
  • Installieren Sie die externe Sicherung oder thermische Abschalteinrichtung bzw. den externen Schalter oder 1-poligen Leistungsschalter am Phasenleiter und nicht am Neutralleiter. Die Schutzgeräte müssen in der Nähe des Messgeräts installiert werden.
  • Die Anschlussleitung, die das Messgerät mit dem externen Schaltkreis verbindet, muss gemäß den geltenden Vorschriften für die maximale Anzahl an Schutzgeräten, die im Schaltkreis genutzt werden, bemessen sein.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
WARNUNG
Potenzielle Beeinträchtigung der Systemverfügbarkeit, -integrität und -vertraulichkeit
  • Ändern Sie das Standard-Kennwort, um nicht autorisierte Zugriffe auf die Gerätekonfiguration, -einstellungen und -informationen zu vermeiden.
Die Nichtbeachtung dieser Anweisungen kann Tod, schwere Verletzungen oder Sachschäden zur Folge haben.
QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

War das hilfreich für Sie?