7EN02-0468-01

Communication

RFT

SE

Action

Taille

Type

Unités

Description

Adresse

Registre

Adresse

Registre

0x1965

6502

0x1964

6501

R/WC

1

UInt16

-

Adresse du port de communication RS-485

1…247

Par défaut : 1

0x1966

6503

0x1965

6502

R/WC

1

UInt16

-

Vitesse de transmission RS-485 

  • 0 = 9600

  • 1 = 19 200 (par défaut)

  • 2 = 38400

  • 3 = 4800

  • 4 = 2400

  • 5 = 1200

0x1967

6504

0x1966

6503

R/WC

1

UInt16

-

Parité de communication RS-485 

  • 0 = Paire (par défaut)

  • 1 = Impaire

  • 2 = Aucune

QR Code is a registered trademark of DENSO WAVE INCORPORATED in Japan and other countries.

Contenu utile ?