Kommunikation
|
RFT |
SE |
Aktion |
Größe |
Typ |
Einheiten |
Beschreibung |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Adresse |
Register |
Adresse |
Register |
|||||
|
0x1965 |
6502 |
0x1964 |
6501 |
L/KS |
1 |
UInt16 |
- |
Portadresse der RS-485-Kommunikationsschnittstelle 1–247 Werkeinstellung: 1 |
|
0x1966 |
6503 |
0x1965 |
6502 |
L/KS |
1 |
UInt16 |
- |
Baudrate der RS-485-Kommunikationsschnittstelle
|
|
0x1967 |
6504 |
0x1966 |
6503 |
L/KS |
1 |
UInt16 |
- |
Parität der RS-485-Kommunikationsschnittstelle
|